This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC256302:ISNS 引脚的 IPolarity 检测阈值

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC256402

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1107093/ucc256302-ipolarity-detection-threshold-by-isns-pin

器件型号:UCC256302
主题中讨论的其他器件:UCC256402

大家好、

数据表上有一个说明、"如果未检测到转换、则使用 IPolarity 信号。 下一个栅极将在下一个 IPolarity 触发事件时打开。"

检测 IPolarity 触发事件的阈值是多少?

请参阅下面的波形;

-CH2 LowSideINV_VDS

-CH3 LowSideINV_Vgs

-Ch4 ISNS 引脚

我认为 IPolarity 翻转事件的检测是 ISNS 的过零、但似乎实际上是在偏离0V 的阈值处检测到它。

阈值也会根据时序发生变化。

Q1.检测 IPolarity 触发事件的阈值是多少?

问题2.请告诉我更改阈值的因素。 如果由 RVCC 或内部 AVDD 等确定、请告诉我它们的波动特性。

Q3..是否有任何精确的 IPolarity 翻转事件检测要求? 例如、dV/dt 和连接阻抗。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否同时显示 VCR 信号和共享的三个信号(我是指 LO、HS、ISNS、VCR 信号)。 当您分享该波形后、我将回答您的问题。

    此致

    曼尼甘塔 P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    我还确认了 VCR 端子的波形。 但是、它是 HO 的波形、而不是 LO 的波形。  

    请参阅下面的波形;

    -CH1 VCR 引脚

    -CH2 LowSideINV_VDS

    -CH3 HighSideINV_Vgs

    -Ch4 ISNS 引脚

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    理想情况下、阈值为0mV、因此只有迟滞才会使比较器阈值。 例如、标称值为30.7mV 时、上升沿可为+15.3mV、下降沿可为-15.3mV。

    有关 ZCS 保护、请参阅数据表6.3.14部分。

    您可以参阅应用手册以迁移到 UCC256402。

    https://www.ti.com/lit/pdf/slua966

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Adam

    我知道阈值中存在迟滞。

    实际上、最大迟滞为44.7mV、但在180mV 或-130mV 时检测到。

    此外、阈值似乎会根据时间而变化。

    请告诉我阈值波动的原因。

    您说阈值在理想情况下为0mV、但是否存在不为0mV 的条件?

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    它应由噪声触发。您可以微调 ISNS RC 滤波器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Adam

    是否对精确的 IPolarity 触发事件检测有任何要求?

    例如、是否无法检测 ISNS 的电压变化是否太陡或太慢?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们没有在数据表中定义极性检测压摆率。