This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC256302:用于自动死区时间调节的 dV/dt 检测

Guru**** 2510755 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC256402

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1110682/ucc256302-about-dv-dt-detection-for-automatic-dead-time-adjustment

器件型号:UCC256302
主题中讨论的其他器件:UCC256402

大家好、

有时、我漏掉了 dV/dt 检测、无法在室温下自动调整死区时间。

是否有任何信息表明高温和低温更严重?

在这种情况下、我想确认一下。

此外、可以检测 dV/dt 的压摆率的单个变化是多少?

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请添加到以上内容。

    关于能够检测 dV/dt 的压摆率变化、如果您无法获得该变化的数值数据、请告诉我如何实际测量可检测的 dV/dt。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    MOS VDS 压摆率也由 MOS 输出电容和谐振回路容差变化。

    您应在 HS 引脚压摆率约为40V 的情况下进行检查。

    您可以将波形如下所示。光标设置为30V~40V,然后查看此期间内的压摆率。  

    UCC256402具有更好的压摆率检测范围,您可以参阅应用手册进行迁移。

    https://www.ti.com/lit/pdf/slua966

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Adam

    谢谢你。

    请告诉我 IC 的检测变化。

    1V/ns IC 阈值有何变化? 此外、它是否随温度变化?

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    作为您所附的图片,我们仅在数据表中提供此数据。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在变压器电流较小的工作区域中、dV/dt 变小且变为约1V/ns 的区域会发生检测误差。

    在同一应用中实现不同的采样将改变 dV/dt 检测的可用性。

    我认为这是由于 IC 的各个变体造成的。

    我想设计一个能够检测 dV/dt 的设计、即使 IC 的特性有所不同、因此请告诉我 IC 可检测到的最小 dV/dt 有多大变化。

    如有必要、您可以通过私人聊天回复。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    最小 dv/dt 与数据表显示的值为:1V/ns