主题中讨论的其他器件:UCC256402
大家好、
有时、我漏掉了 dV/dt 检测、无法在室温下自动调整死区时间。
是否有任何信息表明高温和低温更严重?
在这种情况下、我想确认一下。
此外、可以检测 dV/dt 的压摆率的单个变化是多少?
此致。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你(们)好
MOS VDS 压摆率也由 MOS 输出电容和谐振回路容差变化。
您应在 HS 引脚压摆率约为40V 的情况下进行检查。
您可以将波形如下所示。光标设置为30V~40V,然后查看此期间内的压摆率。
UCC256402具有更好的压摆率检测范围,您可以参阅应用手册进行迁移。
https://www.ti.com/lit/pdf/slua966
您好!
在变压器电流较小的工作区域中、dV/dt 变小且变为约1V/ns 的区域会发生检测误差。
在同一应用中实现不同的采样将改变 dV/dt 检测的可用性。
我认为这是由于 IC 的各个变体造成的。
我想设计一个能够检测 dV/dt 的设计、即使 IC 的特性有所不同、因此请告诉我 IC 可检测到的最小 dV/dt 有多大变化。
如有必要、您可以通过私人聊天回复。
此致。