This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS5430:仿真参考设计电路时遇到问题

Guru**** 2794765 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS5430

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1111515/tps5430-trouble-simulating-reference-design-circuit

器件型号:TPS5430

我尝试对 TPS5430参考设计进行仿真、但无法进行仿真。 输出应约为5V、但仿真结果给出的值为几 mV。 我仿真电路是因为我想对参考设计进行一些更改、但我需要先使参考设计的仿真工作。

该参考设计如下所示、直接来自数据表。 我使用 pspice for TI 来仿真电路、因为我认为它具有最高的成功概率。

抱歉、如果将其发布在错误的论坛中。 如果我错过了一些东西、我也很抱歉。 我不熟悉 TI 的 pspice、这是我第一次使用此 IC。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Geoffrey、  

    您可以在更易于使用的 Webench 中对其进行仿真。

    B R
    Andy