This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61165:应用问题

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61165
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1111298/tps61165-application-question

器件型号:TPS61165

大家好、团队、

您对 TPS61165有何看法、以驱动需要60mA 20V 电源以及调光的 LCD 背光? 输入电压范围为10-17V。 我是否应该建议其他器件? 让我知道离线是否有更适合的路线图部分。 RTM 为6月23日。

谢谢、

凸轮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Camer

    是否有关于 LED 灯串电压和调光要求(模拟调光或 PWM 调光)的信息?

    根据上述信息、我认为 TPS61165可同时适应输入电压范围和电流能力。 此器件的其他特性支持高达38V 的 LED 灯串电压、但仅可用于模拟调光。

    实际上、我们还开发了具有更好调光性能和各种调光模式的新器件。 如果您有兴趣、我可以通过邮件与您离线分享。 我还 想知道项目的终端设备和可能的数量。