This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS929120-Q1:VIN-Vout 非常接近

Guru**** 2391415 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS929120EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1111015/tps929120-q1-vin-vout-is-very-close

器件型号:TPS929120-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS929120EVM

您好!

当输入电压与输出电压非常接近时、存在开路问题。 有时甚至会导致通信错误。
我想首先检查它是否合理。

是因为压降电压?
如果是、该 Vout (5.69V)应使用的最小 Vin 值是多少?
我应该设置什么 CONF_ADCLOWSUPTH?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    要使 LED 驱动器正常工作、V (SUPPLY)应至少为 V (OUTx)+ V (OUT_DROP)。 V (OUT_DROP)取决于编程的输出电流。

    当 V (SUPPLY)- V (OUTx)< V (OPEN_TH_RISING)且 V (SUPPLY)> V (ADCLOWSUPTH)时报告开路故障。 CONF_ADCLOWSUPTH 的设置取决于您的实际应用。

    对于我们的 TPS929120EVM、我们使用的典型 V (SUPPLY)为12V、但最小值应约为7V。 因此、对于 EVM、我建议使用7V 的 CONF_ADCLOWSUPTH。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的响应、当 V (SUPPLY)低于适当的电压时、我看到功率下降、甚至 LED 闪烁。 它是否还会影响 IC 功能、例如诊断、通信等?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    最小 V (SUPPLY)为4.5V。 高于此电压时、IC 功能正常工作。 然而、输出电流 I (OUTx)将在4.5V 至 V (OUTx)+ V (OUT_DROP)之间受到影响。 此外、当 V (SUPPLY)低于 V (LDO)+ V (LDO_DROP)时、V (LDO)会受到影响。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    明白了、再次感谢您的帮助。