This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2375:机箱接地 ESD 保护?

Guru**** 2388450 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2375
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1109951/tps2375-esd-protection-to-chassis-ground

器件型号:TPS2375

我有一个 PoE PD 设计、如果机箱接地和回路接地在工作台电源上连接在一起、该设计将无法加电。  如果在工作台电源上隔离了机箱接地和返回接地、PoE PD 器件将成功上电。  我怀疑由于机箱接地端的泄漏电流、PoE PSE 无法与 PD 协商。  隔离接地时、我测量的是底盘接地端和回路接地端的0.58V 电压。  接地后、我测量的泄漏电流为11nA。  我怀疑 I/O 引脚上的 ESD 钳位(HDMI、RS232和 RS485)是此泄漏电流的源。  这些 ESD 保护器件连接到机箱接地。  

我怀疑 ESD 保护器件存在问题、但尚未将其全部删除以证明我的假设。  PSE 器件为客户所有、对我来说是黑盒、我无法访问 PSE 原理图。  

是否有建议在 PoE 供电设备中连接 ESD 保护二极管的方法(或方法)?  AP 注意事项 SLVA233A 似乎针对 PSE 侧而不是 PD 侧提供了建议。  此外、它不会处理除以太网以外的 I/O 连接器。  

感谢你的帮助。

韦恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wayne、

    我知道您没有 PSE 原理图、但您是否有用于 PD 的原理图?

    如果您将接地接地连接到返回接地、则可能导致器件无法通电。 我不认为 ESD 钳位是问题所在、因为 ESD 钳位是故意放置在设计中的(包括在 VSS 返回上)。 以下用户指南在"重要 PoE 信号"部分中介绍了不同的接地和信号。  您可能会发现这对您有用:《PoE 供电设备调试指南》(TI.com) 

    您可能还需要考虑对 VDD 和 VSS 进行一些示波器快照以返回。 VSS 和 RETURN 之间的电压波形应模拟 PoE 运行的检测和分类阶段。 当这些检测和分类阶段发生时、VDD 和 RETURN 之间的波形应为0V。分类和检测阶段结束后(根据 VSS 返回信号)、VDD 返回信号应击穿至预期值 (通常为48V、但实际取决于 PSE)。  

    请告诉我是否可以提供进一步的帮助。

    祝你一切顺利、

    阿蒂利亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我有 PD 的原理图、现在是我从以前的员工那里继承的设计。  我正在准备好该设计以进行旋转。  我随附了一份 PDF、其中包含相应的 PoE 和连接器页面。  

    请查看原理图并进行以下更改、如果您有任何其他建议更改、请告知我。

     -底盘地(GND_J1)和 RTN 地与 R130和 R129相连。  我打算用0.1uF 电容器替换这些电容器。  根据您的评论、我认为这个连接(这些电阻器)是上电问题的原因。  

     -许多 ESD 钳位二极管和连接器外壳连接到 RTN 接地。  我计划将连接器外壳与 RTN 接地隔离、并将 ESD 保护器件连接到这些本地机箱接地。  TV1-TV8将保持在 RTN 接地层上。  

    -安装孔(MH1-MH5)将被隔离。  

     -我计划将 TV3、TV12、TV15和 TV14移至铁氧体磁珠(FB11、FB12、FB10和 FB9)的连接器侧、并将它们连接到机箱接地。  我还将把 C158、C159、C231和 C229从 RTN 接地移动到机箱接地。

     -我将 TPS2375的 PG 输出连接到 TEMP_SHDN#网络。  我还将删除 R53。  

     - SLVA233A 的图10显示了钳位二极管 D2和 D4。  SLVAF74第4章中的注释还建议在 VSS 和 RTN 之间提供 ESD 保护。  是否建议在 TPS2375的 VSS 和 RTN 引脚之间使用保护器件?  是否有推荐的器件或建议的 TVS 保护电压?    

    感谢你的帮助。

    e2e.ti.com/.../TI_5F00_Forum_5F00_SCH.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wayne、

    感谢您提供原理图。 我将查看此内容、下周再见。

    祝你一切顺利、

    阿蒂利亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wayne、

    我对答复迟交表示歉意。

    根据原理图、连接回路和机箱接地的电阻器为零欧姆–这实质上是短接两个接地端。 在任何情况下、连接两个接地都不是一个好主意。 您可以尝试将电容器放置在电阻器的位置、看看会发生什么情况、但我们没有将机箱接地连接到返回接地的任何设计。

    只要保持 T11、T10和 T9不变、就可以将连接器外壳与 RTN 接地隔离并将 ESD 保护器件连接到本地机箱接地。

    移动 TV3、TV12、TV15和 TV14是可以的、但我会将 C158、C159、C231和 C229保持连接到返回接地端–否则会导致短路。

    摆脱 R53并将 PG 输出连接到 TEMP_SHDN 是正确的方法。

    关于 RTN 和 VSS 之间的保护器件:使用与 VDD 和 VSS 之间相同的东西(即 TV9)。

    希望这对您有所帮助。

    祝你一切顺利、

    阿蒂利亚