This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM22675-Q1:LM22670-Q1可用作替代器件吗?

Guru**** 2815155 points

Other Parts Discussed in Thread: LM22670-Q1, LM22675-Q1, LM22675, LM22670

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1111466/lm22675-q1-can-the-lm22670-q1-be-used-as-a-replacement

器件型号:LM22675-Q1
主题中讨论的其他器件:LM22670-Q1LM22675LM22670

团队、

我代表我的客户发布此帖子。  他们想知道 LM22670-Q1是否可用作 LM22675-Q1的替代产品?  在每个相应数据表的第6.6节中可以看到主要差异、其中 LM22675-Q1上的电流限制规格"I_CL"低于 LM22670-Q1 (最大1.7A)(最大5.3A)。  还有其他需要注意的事项吗?

客户只需要800mA 的限值、那么最小电流限值规格是什么?  即使数据表显示 LM22675-Q1上的最小 I_CL 为1.3A、 LM22670-Q1上的最小 I_CL 为3.4A、两个器件是否都可以正常工作?

谢谢、

Tom  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    是的、您可以使用 LM22670来代替 LM22675。

    需要注意的一点是、您的电感器应该能够处理增加的电流

    不饱和的 LM22670电流限制。

    此外、如果不需要、RT/SYNC 引脚应保持悬空。

    谢谢