This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76940:静态工作站中的电流测量故障

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1111424/bq76940-current-measure-fault-in-static-station

器件型号:BQ76940

尊敬的专家

处于生产阶段的客户发现有大约14个引脚42、引脚43电流感应抖动存在问题。

SMT 之后、他们测试了电池组中的 BQ769400电流感应在静态状态下从0切换至-6A。

拆下 BMS 板并将其重新安装到电池组上后、电流检测功能正常、不能重复出现不良现象。

您能不能就此提供一些建议 吗?客户担心大量电流检测失败。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Gabriel、

    感应电阻器网络看起来正常。 当您说"BMS 板"时、您是指 IC?

    如果这与我们拥有的另一个线程的情况相同、 则很可能是电路板问题。 如果 IC 的读数为0至-6A、则表示 IC 正在读取感测电阻两端的大电压。 是否有任何方法可以在某个地方发生意外的电气连接? 电路板上是否有其他东西会产生 SRP 和 SRN 引脚所拾取的电噪声?

    谢谢、
    Caleb