This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2410:TPS2410和 TPS2412之间的比较

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2410, TPS2412

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1111112/tps2410-comparation-between-tps2410-and-tps2412

器件型号:TPS2410
主题中讨论的其他器件: TPS2412

大家好、

您能否帮助提供 有关 TPS2410和 TPS2412的详细比较列表? 在应用中注意的不同需求是什么?

我只能在数据表中找到大致比较、我们需要更多详细信息来帮助 RD 设计。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TPS2410具有故障监控和状态功能、可在 ID 检测到反向电流情况时向下游控制器发送信号。 另一方面、TPS2412不包含这些特性、可在不需要此类信令时使用。  

    除此之外、两个器件的反向电流保护相关的所有电气特性都相同。 是否有任何需要进一步信息的具体关注参数?