This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CSD95372BQ5MC:CSD95372BQ5MC 与 CSD95372BQ5M 兼容

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: CSD95372BQ5M, CSD95372BQ5MC, TPS53647

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1109739/csd95372bq5mc-csd95372bq5mc-compatibility-with-csd95372bq5m

器件型号:CSD95372BQ5MC
主题中讨论的其他器件:CSD95372BQ5MTPS53647

我们已成功在我们的其中一款产品中使用 TPS53647四相降压控制器、该控制器具有4个 CSD95372BQ5M 功率级。 产品已在使用中、即这些稳压器运行良好。 我们现在正在构建更多器件、但由于组件可用性问题、我们无法购买 CSD95372BQ5M 功率级、而不得不使用 CSD95372BQ5MC 功率级。 现在我们在生产线上遇到问题、稳压器启动不正确。 对 CSD95372BQ5MC 焊接进行目视检查看起来很好,在 X 射线中,我们看不到任何短路,并且重新焊接部件也没有帮助。 此外、我们测量了进出功率级的所有信号、但我们没有看到它们中的任何奇怪的东西。 通过 将功率级更改为 M 版本、我们能够在一个器件中修复此问题、而没有进行其他更改。

 我 有几个问题:

  • 我们知道组件封装高度和热差异、但除此之外、M 和 MC 版本之间是否有任何差异?
  • 它们是否是可直接更换的组件、即我们可以使用 MC 来替换 M?
  • 除了机械/热性能、在用 MC 替代 M 时、我们还应该考虑什么?
  • 您是否知道 CSD95372BQ5MC 器件的特定批次是否存在任何问题?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jouni 您好、

    我将检查并返回给您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jouni、

    这两种产品之间没有电气差异。

    请问您在 CSD95372BQMC 的 TAO 引脚上看到了什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Murali、

    在 TAO 引脚中、我可以在正常室温下看到0.825V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jouni、

    TAO 上的0.825V 看起来正常。 您能联系我们@vr@list.ti.com 了解此问题吗?

    我是否可以知道您是否观察到许多器件或仅一个器件存在此问题?