This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76940:-10 μ A 时的电流℃问题

Guru**** 2527360 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76940

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1109521/bq76940-current-measure-issue-at--10

器件型号:BQ76940

尊敬的先生

℃使用 BQ7694003、在-10 μ A 的最低温度下、静态放置、电流检测将具有50mA 的电流检测。 10个机器中只有一个存在此问题。 更换新芯片、问题消失。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gabriel、

    静态放置意味着无负载?

    对于 BQ76940、这种行为不正常。 我认为在如此低的温度下、可能会出现冷凝、从而影响器件的 SRP 和 SRN 引脚。 您能否在新的干板上测试故障器件、以查看是否出现相同的50mA 电流误差。

    谢谢、
    Caleb

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 Caleb

    我出错了,它 不仅是50mA,而且是1A。 当温度升高时、它会再次恢复。 我们采用了三层防漆、因此没有冷凝水问题。 我们可以确认发送到环境箱的电路板是干燥的。

    昨天提到的电流正在变化。 温度在一定程度上低至1A、0.4A。 ℃、随着温度的降低、电流将增加至-10 μ A。 稳定性测试完成后、将 BQ76940替换为1A 和1.1A 中的同一个板。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Gabriel、

    只需确认一下、在同一电路板上放置新器件仍然会出现问题? 或者、您是否将故障器件放在另一个电路板上、仍然看到问题?

    谢谢、
    Caleb

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的 Caleb

    客户测试在良好的电路板上使用故障 IC, 电流感测良好。 因此、ABA 测试似乎是最公平的问题、而不是 BQ76940问题。

    客户机的 PCB 板上涂有三层油漆,,温度为-10℃,冷凝水似乎不起作用。

    最近、中国深圳潮湿、客户已生产出10万套、没有这种问题。 芯片是否可能受到潮湿天气的影响?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Gabriel、

    即使芯片处于潮湿状态、由于 ABA 测试、芯片似乎不是问题所在。 也许冷凝会影响电路板? 他们是否在有故障的电路板上尝试过新的 IC?

    谢谢、
    Caleb