This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62173:输出电压和开关频率错误

Guru**** 2513185 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1111061/tps62173-wrong-output-voltage-and-switching-frequency

器件型号:TPS62173

在过去的1/2年中、我们大量使用了这些5V 开关芯片。 最近、我们意识到一些芯片输出了错误的电压(例如 4.6V)。 数据表指定了+/-3%、最坏情况下的最小值应约为4.85V。 它提供的电路会拉取大约35mA 的电流约10秒(当它启动时)、然后从该电流约为70mA。

在正常工作的芯片上、我们在启动时测量了大约170kHz 的开关频率、然后测量了320kHz 的开关频率。 此行为与数据表匹配、对于器件的工作方式似乎是正确的。  

在输出错误电压的芯片上、行为会发生变化:在大多数情况下、芯片以非常高的开关频率启动(例如 2.4MHz)、输出电压为4.6V。 有时、芯片以大约170kHz 的正确频率启动。 发生这种情况时、输出电压正确(4.99V)、即使在启动过程完成且电流增加到70mA 后也保持这种状态。  

高开关频率在芯片之间是一致且可重复的。 我们目前正在使用3个芯片样本来解决这个问题、测得的频率为1.8、2.4和2.7MHz (负载电流为35mA)。  

开关波形看起来正常/正确、看起来与数据表相匹配。

根据数据表、似乎开关频率高于2.2MHz 甚至不应该是可能的?

在使用此开关芯片时、您是否知道任何此类问题?

您能否提供一些有关如何操作的指导?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Neal、您好!

    这是不正确的行为。 同一 PCB 板上是否有好芯片和坏芯片? 您能否共享原理图和布局文件? 您 nancy_zhang@ti.com.Than将文件发送到我的电子邮件 k Ω、

    Nancy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Nancy。 我刚刚发送了请求的信息。 每块电路板只有1个芯片、因此好芯片和坏芯片不在同一电路板上。 但用新芯片或好芯片替换坏芯片可以解决问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Neal、您好!

    我将关闭此帖子。 让我们离线讨论这个问题。

    谢谢、

    Nancy