This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2375:与4类集线器连接

Guru**** 2811035 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2375

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1111183/tps2375-connection-with-class-4-hub

器件型号:TPS2375

您好的支持团队、

由于 TPS2375为3类、我认为它相当于15.4W 功率。

即使集线器是4级、也可以使用该功能吗?
当集线器为4类时、TPS2375无法支持30W、但它是否可以在15.4W 下使用?

此致、
DIE-K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、DIE-K、

    在回答您的问题之前、我想澄清一些问题。 对于3类、PSE15.4W 的功率供电、而 PD 将以13W 的功率(对于100m 长的电缆)接收功率。 我要附上一张表格图片供参考、该表格覆盖了每个不同类别的电源和接收功率。

    现在、谈谈有关将4类集线器用于3类 PD 的问题。 是的、4类集线器可用于3类 PD。 只要 PSE 的分类(即集线器)大于或等于 PD 的分类、连接就应该正常。 为了确保互操作性,某些设备(PSE 和 PD)具有以太网联盟徽标–如果该徽标显示 PSE 的级别大于或等于 PD 的级别,则设备应可互操作。 您可以在此处了解有关以太网联盟认证的更多信息: PoE 认证计划简介|德州仪器 TI.com 视频

    连接 PSE 和 PD 后、PSE 能够检测 PD 的功率等级、并为该等级提供适当的功率。 因此、即使 PSE 能够提供最大4级功率(30W)、如果检测到 PD 接受3级功率、PSE 也只提供3级功率。

    请告诉我是否可以提供进一步的帮助。

    祝你一切顺利、

    阿蒂利亚