This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27542EVM:BQ27542

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1109094/bq27542evm-bq27542

器件型号:BQ27542EVM
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO

您好!

在对电池化学成分进行编程时、电池管理应用程序正在抛出"Chemistry program failed Error code = 772"错误、请帮助我解决此问题。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Yuktheshwar、

    通常、这意味着会发生两种情况之一。 通信出现问题且器件未发送确认、或者监测计已密封。 您能否验证其他通信是否正在努力排除通信可能成为问题? 您能否验证电量监测计是否未密封? bqstudio 寄存器页面的屏幕截图也会有所帮助。 请告诉我、这是否对您无效。

    谢谢、

    Alex M.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    感谢您的建议。

    解封设备后、我可以对电池的化学 ID 进行编程。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    在校准电流时、Bqstudio 显示"Calibration - a read of data written comparation"错误、我如何解决此问题。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Yuktheshwar、

    您能分享您的过程吗? 密封时无法进入校准、但通常会产生不同的误差、因此我不怀疑是这样。 根据错误、似乎数据可能出现问题、无法成功校准。 一个简单的过程如下所示:

    1. 使用 BQstudio 的 CALIBRATION 选项卡
    2. 使用电源/任何可用的方式施加恒定电流
    3. 输入该电流的值、单位为 mA
    4. 选中校准电流框
    5. 点击校准电量监测计

    通常、当人们遇到问题时、这是因为他们在生成恒定负载时遇到问题、或者在执行放电时漏掉负号。 请确认这大概是您的程序、希望我们能找到问题。

    谢谢、

    Alex M.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    我的校准过程类似这样、

    1>命令:取消密封完全访问。

    2>施加500mA 的负载

    3>打开“校准”窗口。

    4>将-500mA 设置为施加的电流

    5>勾选校准电流复选框

    6>单击校准电量监测计按钮

    观察到的行为、

    Bq Studio 尝试校准5秒钟、并显示错误"Calibration - A read of data written comparation failed (校准-读取写入的数据比较失败)"。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Yuktheshwar、

    感谢您的分享。 您的操作过程听起来正确。

    另一种可能是电池电压超出闪存更新正常范围。 当您消耗负载时、PACK+/BAT 节点上的电压是多少? 如果低于2800mV、则可能会发生该误差。  

    此外、即使未校准、BQstudio 也通常会看到您的电流吗? 如果您进行放电、您是否在 BQstudio 中看到电流读数、即使它不准确?

    谢谢、

    Alex M.