This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76940:监测计温度误差

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76940, BQ78350

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1110605/bq76940-gauge-temperature-error

器件型号:BQ76940
主题中讨论的其他器件: BQ78350

您好!

BQ76940上的测量仪表内部温度出现了大约5-10摄氏度的问题。超出了所附图像中所示的环境温度。 希望了解这是校准问题还是温度通常高于环境温度。 如果是校准问题、您能否解释 AFE 内部监测计温度的校准过程? 此外、在这个问题上、我们看到我们的应用中的监测计温度超过95摄氏度。 由于数据表中提到的最大额定值为85摄氏度、因此它很相关。 我们使用内部 LDO 为 BQ78350和 PIC10 6引脚微控制器供电、并通过外部平衡让我们知道这是否会导致问题。 亲切的导游。

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jitun、

    这听起来像是校准问题。 您需要调整 BQ78350寄存器地址0x4021处的温度偏移寄存器。 如需更多信息、请参阅 TRM 第145页

    我看不到如何为 BQ78350供电的问题。  

    谢谢、
    Caleb

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Caleb、

    感谢您的确认。 在输入温度偏移时、如果我们测量 AFE IC 外壳的温度、我们会得到多接近实际内部温度? 请告诉我们。

    此致、

    Jitun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我没有关于外壳和裸片之间热传递的任何数据、但我想您会非常接近实际内部温度。

    谢谢、
    Caleb