请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ76940 主题中讨论的其他器件: BQ78350
您好!
BQ76940上的测量仪表内部温度出现了大约5-10摄氏度的问题。超出了所附图像中所示的环境温度。 希望了解这是校准问题还是温度通常高于环境温度。 如果是校准问题、您能否解释 AFE 内部监测计温度的校准过程? 此外、在这个问题上、我们看到我们的应用中的监测计温度超过95摄氏度。 由于数据表中提到的最大额定值为85摄氏度、因此它很相关。 我们使用内部 LDO 为 BQ78350和 PIC10 6引脚微控制器供电、并通过外部平衡让我们知道这是否会导致问题。 亲切的导游。
谢谢你