This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25703A:BQ25703A BATT 连接12V

Guru**** 2553260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1110743/bq25703a-bq25703a-batt-connect-12v

器件型号:BQ25703A

你(们)好

我有一个问题需要您的帮助、我们的设计如下:产品有两种电源模式:C 型电源或12V 直流电源。

当任一电源或同时存在两个电源时、系统需要正常工作。 当 DC12V 电源可用时、Type C 作为 USB 闪存盘连接到器件、还可以向 Type C 输出5V 电源  

如下所示的查询:BATT 连接到直流12V 电源。 它能否完全更换电池电源、实现设备的双电源并同时支持 C 型5V?

如果是、应该对软件和硬件进行哪些更改?  还有其他更好的解决方案吗?

正在等待您的回复。

谢谢

星号