请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25703A 你(们)好
我有一个问题需要您的帮助、我们的设计如下:产品有两种电源模式:C 型电源或12V 直流电源。
当任一电源或同时存在两个电源时、系统需要正常工作。 当 DC12V 电源可用时、Type C 作为 USB 闪存盘连接到器件、还可以向 Type C 输出5V 电源
如下所示的查询:BATT 连接到直流12V 电源。 它能否完全更换电池电源、实现设备的双电源并同时支持 C 型5V?
如果是、应该对软件和硬件进行哪些更改? 还有其他更好的解决方案吗?
正在等待您的回复。
谢谢
星号