This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP2989:LP2989IMM-3.3/NOPB EVM

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: LP2989, LP2951EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1111131/lp2989-lp2989imm-3-3-nopb-evm

器件型号:LP2989
主题中讨论的其他器件: LP2951EVM

大家好、

这不是一个技术问题。 我需要 LP2989 EVM (LP2989IMM-3.3/NOPB、VSSOP、DGK)、因为客户需要在将其放置在板上之前评估性能。 您能帮您找到任何可用于 LDO 的插座板吗? 如果我们有任何类似的 EVM、如下面的链接、但对于 LDO、这将有所帮助。 我查找了 TI.com、但找不到合适的。 谢谢你。

《TLV3602 EVM 用户指南》(TI.com)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ella、  

     我们拥有适用于 DGN 封装的 TPS7B82EVM、其尺寸类似:


    LP2989:

    请注意、引脚分配不同、因此必须进行一些返工才能正确测试器件:  

    此外、我们还有 LP2951EVM、但情况与 TPS7B82类似。  

    最棒的  
    Edgar Acosta