This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ79612-Q1:平衡18个模块

Guru**** 668880 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1104445/bq79612-q1-balancing-18s-modules

器件型号:BQ79612-Q1

大家好、

客户有兴趣在其应用中使用 BQ7961x、并且想知道这是否是满足其要求的最佳器件、请参阅下面的详细信息。

电池组的设置方式是在包含18节串联电池的4节电池中、每 节电池使用2个菊花链12S 平衡芯片、每个芯片平衡9节电池。 我们正在研究 BQ7961X 系列芯片来实现这一目标;但是、在阅读完文档后、我没有看到任何方法可以让多个芯片平衡同一段(例如、一个芯片平衡单元1-9、一个芯片平衡单元10-18)。

BQ7961X 系列芯片可以实现这一点吗? 或者、我们是否可以从 TI 寻求任何其他方案来平衡电池组?

谢谢。

此致、
5月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、May、

    您能不能更详细地介绍一下您的设置吗? 计划在每9S 使用一个'612器件、还是计划使用所有12个通道并在器件之间混合段? 对于每个器件9S 的情况、您应该能够正常实现电池平衡。 对于12S 案例、您需要处理数据表"9.3.7.1.3电池平衡处理"部分中介绍的母线案例

    另一个选项是、我们目前正在使用 BQ79718器件、这是一款18节电池器件。

    谢谢、

    Geoff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Geoff、

    刚刚收到客户的回复、请参阅以下详细信息。

    我们试图平衡一个72S 电池组、它位于4个18秒的隔离段中。 最初的计划是使用两个‘612器件以菊花链方式连接在一起、每个芯片上有9个电芯、以平衡一个18s 段。 在 BQ7961x 参考设计中、电池组始终接地在平衡芯片的底部(在最后一个电池之后);但是、我不相信通过设置电池组的方式可以实现这一点。 我看不出使用多个‘612芯片平衡单个细分市场的任何变通办法,并意识到采用每个电池一个平衡/监控芯片的完全分布式 BMS 设计可能是更好的解决方案。
    BQ79718芯片听起来非常适合我们的设计。 不幸 的是,由于我们是一个公式团队,我们的时间受到限制,我认为我们不能将其用于今年的项目。

    谢谢你。

    此致、
    5月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、May、

    为了阐明'61x 的 GND 不需要是电池组 GND。 IC 的接地基准将是连接到该 IC 的最低电芯的底部。

    谢谢、

    Geoff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    下面是一个我的意思的快速示意图。