This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21225A:UCC21225A#39;S DT 引脚查询。

Guru**** 2510095 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1111157/ucc21225a-ucc21225a-s-dt-pin-query

器件型号:UCC21225A

请告诉我、当连接0欧姆的 b/g/n DT 引脚和 GND 时、死区时间是多少

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anusha、您好!

    在这种情况下、驱动器将根据最小规格设置死区时间。 数据表中表6.9的“死区时间和重叠编程”部分对此进行了概述,大约为0-15ns。

    请 Ω、kΩ 的 kΩ 是:(1)将 DT 引脚连接到 VCCI、或者(2)在 DT 和 GND 之间放置一个500至500 μ F 的电阻器(RDT)、根据以下条件调整死区时间:DT (单位 ns)= 10 x RDT (单位 μ s)。

    最棒的

    Olivia Brandel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    dt (以 ns 为单位)= 10 x RDT (以 kΩ 为单位)。-> 如果 RDT = 0欧姆、DT 将为0秒...那么它应该 允许输出重叠(就像将其绑定到 VCC 一样)对吧? 。

    使用0欧姆将 DT 引脚短接至 GND 会产生任何问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anusha、您好!  

    该公式适用于 500 Ω 至500 kΩ 的 RDT。 为了控制 DT、我们建议在该范围内使用一个电阻器。 为了允许重叠、我们建议连接到 VCCI。 除了这些建议外、我们可以给出的最佳近似值是 DT 将介于 0–15ns 之间。  0 Ω RDT 不一定会产生0ns DT。

    最棒的

    Olivia Brandel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Olivia、这解决了我的问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anusha、您好、很高兴听到您的声音! 在这种情况下、请标记绿色按钮以将其标记为已解决。 谢谢!