Thread 中讨论的其他器件: TL431
你(们)好
我们设计了使用 IC UCC3808-2的推挽式转换器。 输入为10 ~ 60V 直流电池输入、输出为170V 直流。 生成的170V 直流电馈送到逆变器、以获得110V 交流输出。
请检查随附的设计快照。


变压器一次侧电感为0.308uH (每个绕组3匝)、二次侧电感为1.53mH (63匝)。 电路板已成功启动并在负载为60W 时进行测试。
电路板的问题是、Q5和 Q6的 VDS 波形不符合理想波形。 Q6导通时在 Q5上观察到振铃、反之亦然。 此外、电流传感器波形中还存在振铃。 请检查波形图像以供参考。
CH 1:IC U5的电流感应输入;Ch 2:Q6 VDS
通道1:Q5 VDS;通道2:Q6 VDS
您能帮我解决波形中的这种误差吗? 如果您需要任何其他信息、请告诉我。
谢谢、此致、
Ankit