This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC256303:无 VCR 引脚

Guru**** 2539450 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC256303, UCC25600

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1111214/ucc256303-without-vcr-pin

器件型号:UCC256303
主题中讨论的其他器件: UCC25600

您好!
我希望你能帮助我。  

我想使用不带 VCR 引脚的 UCC256303。

请告诉我如何在没有 VCR 引脚的情况下使用此 IC。

原因是我想在全桥 电路中使用此 IC。

没有 VCR 引脚是否有问题?

如果您能回答这个问题、我将不胜感激。

此致、Kaori  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Kaori、

    VCR 是在闭环控制中运行 LLC 所需的主控制信号。 不使用 VCR 信号的唯一方法是在开环中运行 LLC、而无需感应谐振电容器电压。 那么、您希望以开环模式运行控制器吗?

    此外、对于驱动全桥、  您需要将控制器的 HO 栅极信号转换为接地基准信号、以驱动另一个半桥的低侧。

    另一种选择是将 UCC25600用于全桥 LLC。

    此致

    曼尼甘塔 P