This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76942EVM:有关 BQ76942的 BQstudio 的问题

Guru**** 2797185 points

Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, BQ76942

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1111220/bq76942evm-question-about-bqstudio-for-bq76942

器件型号:BQ76942EVM
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIOBQ76942

大家好、团队、

我们正在尝试使用 BQ76942评估板进行评估。我们成功连接了 EVM 和 BQstudio。
它可以在"Register"选项卡中监控寄存器和发送命令。 但是、我们无法使用"数据图"选项卡函数进行显示。
我想确认数据图函数、该函数是否适用于 BQ76942的 BQstudio?

此致、

Sato

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Takeiro、

    数据图函数可用于 BQ76942。  

    确保下载 BQ Studio 测试版本。

    如果您使用的是测试版本、 是否在图形中添加了一个寄存器、然后单击右侧的绿色日志按钮? 这也可能有助于将日志间隔降低到250ms。 这可以通过单击绿色日志按钮旁边的下拉菜单来完成。

    谢谢、
    Caleb