This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25183-Q1:LM25183-Q1无法以负载启动

Guru**** 2385600 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1111261/lm25183-q1-lm25183-q1-cannot-start-with-load

器件型号:LM25183-Q1

您好!

最近、我们发现当输入电压较低(6伏)时、SMPS 无法以100mA 负载启动。

初级电感为35uH、输出电压为5.8伏。 我们添加了软启动时间、但没有得到改善。

请提供一些建议。

谢谢。