This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ28Z610:当存在同名的#39;s 5时选择化学 ID

Guru**** 2563000 points
Other Parts Discussed in Thread: GPCCHEM, BQ28Z610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1111053/bq28z610-chemistry-id-selection-when-there-s-5-with-the-same-name

器件型号:BQ28Z610
主题中讨论的其他器件:GPCCHEM

E2E 社区成员好、

在"bq28z610EVM 1至2节锂离子电池组管理器评估模块"- https://www.ti.com/lit/ug/sluube3/sluube3.pdf?ts=1655680037444&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Ftool%252FBQ28Z610EVM-532 上、显示:

但是、Chemistry 窗口具有与我的(NCR18650B)匹配的5个窗口:

我是否应该为此执行化学 ID 匹配流程? 或者、如果我只选择第一个电荷 泵、它将足够接近、并且相对充电状态值(寄存器0x2C/2D)可能存在小偏差?

提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eduardo、

    型号略有不同、说明也有差异。 查看电池数据表、了解哪一个最适合。 您始终可以执行 GPCCHEM 匹配以进行确认。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Shirish、

    仅为了第一次执行该操作、仅为了查看系统的进度、仅选择列表中的第一个 NCR18650B 会产生什么后果? 这是否至关重要? 或者、它是否足够接近、我们只会看到 相对充电状态寄存器值上的小百分比误差?

    请记住、初始计时器只需执行 所有这些过程(例如化学 ID 匹配)并不容易。 我们很可能也会出错。

    一切都很清楚后、我可以返回并执行化学 ID 匹配、特别是 因为我找不到这些电池的数据表。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eduardo、

    您可以使用任何化学物质进行评估。

    选择不正确的化学成分会导致 SOC 错误。 由于匹配距离更远、误差会变大。

    当您想要尝试使用新的化学物质时、请首先将默认固件编程到 BQ28Z610、以重置从以前的化学物质中学到的所有数据。