This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ28Z610:为一切准备就绪的正确步骤

Guru**** 2568585 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25883, EV2400, BQ28Z610, BQSTUDIO, BQMTESTER

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1110704/bq28z610-correct-steps-to-get-everything-ready-to-run

器件型号:BQ28Z610
主题中讨论的其他器件:BQ25883EV2400BQSTUDIOBQMTESTER

E2E 社区成员好、

我的板上有一个 BQ25883 + BQ28Z610、我使用 EV2400通过 Battery Management Studio v1.3.101内部版本1来访问它们。

这是我的电路:

使用全新 IC 组装电路板后、我将执行以下步骤:

a)在电路上放置2节 NCR18650B 电池。

b)将 EV2400插入电路板并使用 bqStudio 连接到 BQ28Z610。

C)连接后、我单击"Chemistry  (化学成分)"、选择 NCR18650B 电池、然后单击"Program Selected Chemistry (对选定化学成分进行编程)"。

d)然后我单击"Calibration"并执行电压校准。


现在、我假设下一步是执行电流校准。 BQ28Z610的 EVM 用户指南介绍了如何在0.001欧姆电阻器(我的电路中为 R14)上施加2A 电流、在施加的电流框中键入-2000、选中"校准电流"并单击"校准电量监测计"。

问题:

1) 1)电流是否必须为2A 才能进行电流校准?  我可以在0.001欧姆电阻器上施加任何其他电流、例如550mA、然后在"施加的电流"上输入-550吗?

2) 2)我是否应在电池连接到电路板的情况下执行电流校准? (我认为是、但只是为了确保)

3) 3) 到目前为止、我是否正确执行了此操作? 我是否需要设置任何寄存器、或者在接下来的学习周期之外执行其他操作?

提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eduardo、

    电流越高、校准期间的精度就越高。 我们建议使用2A

    2.所有校准必须使用稳定的 mV/mA 精度电源来执行。 校准后、对黄金映像进行编程。 (如果您尚未执行学习、则在此阶段对化学成分进行编程并设置数据存储器。) 然后您可以附加单元格。

    3.学习,然后验证准确性。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Shirish、

    我对您在步骤2中所说的一些事情有点失落:

    1) 1) 关于黄金映像、这是我第一次尝试设计电池系统。 我们以前从未创建过黄金文件、也从未执行过学习周期。 那么、我们如何处理黄金映像呢? 在 创建黄金文件之前、首先执行一个学习周期并执行所有其他步骤?

    2) 2)为了确认、我们仅  在进行电压/电流校准、化学成分编程和设置数据存储器后将 NCR18650B 电池连接到电路板上? 如果是、我假设我们随后使用充电器电压为 BQ28Z610的所有这些步骤供电、在我们的情况下是来自 USB 端口的5V 电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eduardo、

    这是一个很好的参考 https://www.ti.com/lit/pdf/slua777

    完成学习周期后、您可以读取黄金映像

    校准将需要精密电源、因此充电器将无法工作。 用于编程的电源可以来自充电器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Shirish、

    相信我、我已经阅读过这篇文章。 还观看了视频 https://www.youtube.com/watch?v=WAcxrGDb68g 并阅读 了 https://www.ti.com/lit/an/slua903/slua903.pdf?ts=1655100383319 。 但是、它不会说某些使初始计时器不确定和困惑的基本问题。

    但是 、您的指示确实 消除了许多疑虑、非常感谢。

    然后、我将:

    -程序化合物 ID 和数据存储器。

    -尝试使用稳压器、电容器和另一个电池来构建稳定/精确的5V 电源,以便为电路板供电并执行电流校准。

    -从电路板上取出电池,然后使用稳定/精确的5V 电源为其供电。

    -使用晶体管构建一个2A 稳定的电流消耗器、使用另一个稳定的电源为其提供电流、并使用它执行电流校准。

    -将电池放回电路板并执行电压校准。

    -执行学习周期。

    - 保存黄金文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eduardo、

    你的一些疑虑得到了消除,这是很好的。

    我不知道它是否值得构建电压和电流源。 我们通常使用经校准的 Sourcemeters。 如果您没有电流、则可以使用电池进行电压校准、只需在尝试使用测量的稳定电压进行校准之前确保几小时内电流为零即可。 校准期间/校准后、测得的电压(外部)不应改变。

    对于电流源/灌电流、您确实需要设备。 像 bqMTester 这样的器件可能是下一个最佳选择。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Shirish、

    此 bqMTester 需要 EV2300。 我们有 EV2400。 此外、仅执行当前校准步骤需要299美元?  

    那么、对于学习周期、它是否需要任何其他器件?

    使用万用表进行电压校准和使用电流校准仪表测量电流后、简单测量电压会得到什么结果? 它是否只是导致 相对充电状态值(寄存器0x2C/2D)的小偏差?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eduardo、

    如果您选择跳过校准、则 可能会在充电状态中看到错误、在报告电压/电流时看到错误。 如果您没有合适的设备、最好跳过校准。

    我们建议设置的精度与 bqMTester 相似或更好。 我提供了链接、因为它包含原理图、这可能很有用、因为您说过您将自行构建某个内容。 您所需的只是一个稳定的电流源(1mA 精度)和一个稳定的电压源(1mV 精度)。 必须根据标准基准校准使用的万用表。 学习周期将需要一个能够将电流保持在指定限制范围内的负载。