This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54A24:当使用输入电压=输出电压时的问题

Guru**** 2815505 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1111227/tps54a24-concerns-when-using-with-input-voltage-output-voltage

器件型号:TPS54A24

您好!

当以下 Iout 不流动时、IC 在输入电压=输出电压下工作。

・VIN = 12V、VOUT = 12V、Iout =不使用

我认为以上是可行的,因为“100%的税项”是可行的,但如果你有任何疑虑,请告诉我。

谢谢、

Astro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Astro、

    当运行在/接近100%占空比时 、高侧 MOSFET 可在 MOSFET 关断之前的许多开关周期内保持导通状态
    刷新电容器、因为引导电容器提供的栅极驱动电流很小。

     有效开关频率降低、开关稳压器的有效最大占空比接近100%

    换言之、它仍然需要切换以保持引导电压可用。
    因此、您的上述理论条件实际上并不起作用、但 VIN 可能非常接近 Vout。

    此致、

    Yitzhak Bolurian