This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100EVM:该电路板是否支持60V 和6A 锂离子电池

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100EVM, BQ34Z100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1111144/bq34z100evm-can-the-board-support-60v-and-6a-li-ion-battery

器件型号:BQ34Z100EVM
主题中讨论的其他器件: BQ34Z100

尊敬的 TI 支持团队:

                 我想知道 BQ34Z100EVM 是否支持60V 和6A 的锂离子电池。 我检查了数据表 BQ34Z100EVM 、其中提到了6-48V 和0-7A。但 IC BQ34Z100可支持高达65V 的电压。 如果我可以将 EVM 用于我的电池、非常感谢您的帮助  

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bhanu、

    BAT 引脚的输入可在0-0.9V 范围内进行缩放、并在固件中重新进行缩放。 在 EVM 上、分压器未设置为支持高电平电压。 不过、您应该能够通过对硬件进行一些更改来实现它。  

    使用此公式计算分压器的顶桥臂。 目前、如果您在跳线上选择48V、则电路板的最上端引脚具有900kΩ Ω 电阻。  

    但是、您应该小心谨慎。 我注意到、连接到 BAT 的一些 FET 具有50V 的最大 VDS 额定值、您会在这里超过该额定值。 电路板设计时未考虑60V 电压、因此可能会导致一些意外问题。 我建议检查连接到 BAT 的每个桥臂、以确保不会超过部件的额定值。 如果您不小心、电路板可能会损坏。

    总之、虽然 IC 可以处理该电压、但 EVM 并非专为该电压而设计。 虽然您可以对 EVM 进行大量修改以使其正常工作、但这由您自行承担风险。 因此、我建议您不要这样做。

    谢谢、

    Alex M.