This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24616:有时 VIN 和 BAT 看起来都是系统电源。

Guru**** 2517930 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24616

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1104941/bq24616-both-vin-and-bat-appear-to-system-power-sometimes

器件型号:BQ24616

您好、TI 专家、

我的客户在自己的 PCB 中测试了 BQ24616、发现了一个问题。

下面是一些故障情况。

他们首先将电池连接到充电器、然后应用 VIN (直流适配器、12V)

他们可以重复看到系统电源上的 VIN 和 BAT 电压。

3.他们测试了100个充电器,看到了5,因为它看起来很疯狂,所以还可以做得更好。

4.他们可以看到所有电池(非特定电池)都可以看到它,特别是容量为98%或更多的电池。

我附加了一个原理图和每个点的波形。 您可以在第1点看到它。

e2e.ti.com/.../BQ24616_5F00_sch1.pptx

我认为当存在 VIN 时、V_OUT 应与 VIN 相同。您能否检查为什么会发生这种情况?

请检查此问题。 谢谢。

此致、

Chase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Chase、

    您能在这种情况下绘制输入电压、PH 电压、输出电压和充电电流吗? 此外、如果我错了、请纠正我的问题、但您是否使用12V 输入为16.8V 电池充电? 遗憾的是、这将不起作用、因为输入电压需要始终高于电池电压、因为这是一个降压转换器。

    此致、

    Mike Emanuel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Michael:

    感谢您的支持。

    实际上、我的客户在几天内测试了您提到的波形、但最终他们无法再现症状。他们现在一直在尝试。

    请在下面查看我的客户的其他问题。

    1. BQ24616何时控制 BATDRV (23P)和 ACDRV (3P)的信号?

    2.如果 BQ24616检测到电池过压、SYS 电压是否会重复变为 VIN 和 BAT?

    此致、

    Chase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Chase、

    请阅读第8.3.8节"系统功率选择器"。 简而言之、如果器件处于睡眠模式、则电池通过 BATFET 连接到系统。 如果器件未处于睡眠模式、则通过输入 FET 将输入连接到系统。

    2.如果发生电池过压、高侧 FET 将保持关断状态、直到 BAT 电压低于稳定电压的102%。 但是、如果器件不处于睡眠模式、BATFET 的体二极管将阻止电压从系统传输到电池。 此外、由于不处于睡眠模式的性质、输入高于电池、这意味着系统电压也将高于电池。 总之、这意味着没有电流从电池流向系统。 如果器件处于睡眠模式、BATFET 将导通、输入将被阻断。

    此致、

    Mike Emanuel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    感谢您的支持。

    在本例中、我认为 BATFET 和 ACDFET 正在切换(进入睡眠模式和唤醒等)、因此会出现这种症状。

    睡眠和唤醒在哪些情况下会重复发生?

    此致、

    Chase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Chase、

    如果您的输入从低于电池电压持续循环到高于电池电压、您将进入和退出睡眠模式。 您能否捕获要检查的输入电压、PH 电压、电池电压和充电电流的波形?

    此致、

    Mike Emanuel  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Michael:

    感谢您的支持。 我请求了您向我的客户提到的波形。

    这是另一个问题;

    当 VIN 为17.6V 且 BAT 为16.5V 时、SYS 引脚连接到 BAT (16.5V)

    运行是否正确? 我认为 VIN 高于 BAT、所以 SYS 应该被连接至 VIN。

    或者、无论 VIN 高于 BAT、BAT 是否连接到 SYS 上有任何阈值?

    此致、

    Chase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Chase、

    您能否捕获 VCC、ACDRV、BATDRV、STAT1、STAT2、 当万用表处于稳定状态时(为了让我回答您最近的问题)、是否使用 PG 和 ACN 电压? 期待看到您的波形。

    此致、

    Mike Emanuel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Michael:

    感谢您的支持。 我向我的客户请求了这些波形。

    虽然 BAT 低于 VIN、SYS 是否有可能被连接至 BAT?

    还是 SYS 连接到 VIN 的任何其他阈值?

    如果您检查上述条件、将会非常有帮助。 谢谢。

    此致、

    Chase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Chase、

    我等待客户波形。

    当器件的 BAT 低于 VCC 时、器件不处于睡眠模式且 BATFET 关闭。 同时、输入直接连接到 SYS。

    当器件的 BAT 高于 VCC 时、器件处于睡眠模式且 BATFET 保持导通。 同时、输入与 SYS 断开连接。 没有其他条件。 有关 BATDRV 和 ACDRV 栅极驱动的更多信息、请参阅第8.3.8节。

    此致、

    Mike Emanuel