This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CSD95372BQ5M:CSD95378BQ5M 更换计划

Guru**** 2812305 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1111115/csd95372bq5m-csd95378bq5m-replace-plan

器件型号:CSD95372BQ5M

您好、先生、

由于短缺问题、我们计划将 CSD95372替换为 CSD95378、  

我们知道 TAO 是不同的、但有问题吗? 有任何风险?

Thnaks 以获取帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Tommy、

    CSD95372的输出通常为600mV@0°C、而 CSD95378的 TAO 输出通常为400mV@0°C。温度报告中存在大约25°C 的差异。 如果您可以 通过控制器设置补偿差值、则应该可以。