This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21750:NTC 电阻值

Guru**** 2779905 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1111282/ucc21750-ntc-resistor-value

器件型号:UCC21750

您好、我想使用此 AIN 引脚测量温度。  

我已经知道该器件具有可提供200uA 电流的内部电流源。 为了找到合适的 NTC 电阻器、我必须考虑任何其他特性吗?  

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Xabier、您好!  

    确保 AIN 引脚上的电压在其工作范围内、即0.6V 至4.5V。 在工作范围内、占空比输出在整个温度范围内的精度为±3%。 其他需要考虑的因素是 NTC 热敏电阻的容差和 其他电阻器的容差。  

    如果您有其他问题、请告知我们!  

    谢谢、  

    Vivian