This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53681:从器件 FET 上电问题。

Guru**** 2582585 points
Other Parts Discussed in Thread: CSD95410RRB, TPS53681

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1110900/tps53681-powering-up-the-slave-fet-issue

器件型号:TPS53681
主题中讨论的其他器件:CSD95410RRB

尊敬的 TI 团队:

我们在设计中使用 TPS53681RSBT 和 CSD95410RRB。设计如下。

在我们的其中一个电路板中 、CSD95410RRB 无法提供输出电压。 (此器件先前工作正常)。 我们尝试  通过 Fusion Digital 工具控制多相控制器、并观察到当我们通过 GUI 启用从器件1时、我们会得到 Vout 过压 故障、并在发生故障时被禁用。探测电压时、电压会上升到1.8V (由于负载为0.85v、这太高)。 随附的是供您参考的输出电压波形。


此外、附上故障日志屏幕截图供您参考。

导致 输出过压的问题可能是什么?

--

此致、

Kiran

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kiran、

    如前所述、电路板/从器件1通道以前工作过、但现在在启动时达到 OVP。 您能否检查两者之间是否有任何变化? 例如运行条件、NVM 配置、加载等?

    当您看到故障时、启动时是否有任何负载? 这种类型的故障是否可重复?  

    您能否同时测量该 slave1通道上的 PWM、VSW 和 IOUT-REFIN 以及 VOUT? 以及有关启动和故障事件的放大?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    唐英年、您好!

    问题已解决。

    在这两者之间、我们移除 了电路板中用于调试某些内容的 TPS53681RSBT IC。 安装 IC 后、我们遇到了这个问题。     TPS53681RSBT 的可视化安装看起来正常、因此我们可能会遇到其他问题。但我们尝试触摸 TPS53681RSBT 的每个引脚。 之后 、问题得到解决。  

    我假设  TPS53681的 AVSP 引脚可能存在问题。 触摸后工作正常。

    --

    谢谢、此致、

    Kiran

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kiran、

    感谢您的更新、很高兴您解决了问题。 很棒!