This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25895:有关 BQ25895的问题

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25895, BQ25895EVM-664

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1109589/bq25895-question-about-bq25895

器件型号:BQ25895

你(们)好

使用 BQ25895时、我有很多问题。

 充电电流设置5A 的条件是什么?

2. 当电池被连接并且负载被施加到 SYS 上时、电池电压下降、如下所示。

  如果将负载施加到 sys 上、电池电压下降是否正确?

  

 3、 如果 VBUS 中只输入9V 电压、并且没有 D+、D-、则设置如下、是否正确?
D+、D-没有任何价值的原因是它是由无线充电提供的。

使用 支持 MaxCharge 的适配器充电时,限值为11.3V 和1.5A,但实际充电电流为800mA。

5. 使用未知适配器充电时,限值为4.5V 和3.25A,但实际充电电流为500mA。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:  

    1) 1)对于5A 充电、您需要使用高电压输入适配器、然后对于寄存器设置、确保输入电流限制(REG00)设置为足够高的值、并且 ICHG (REG04)设置为5A。 您还应确认 ILIM 引脚设置不会降低您的电流限制、因为输入电流限制将自动为 ILIM 引脚和寄存器设置上的电阻器设置中的较低值。  

    2) 2)您能否提供有关观察结果的更多信息。 当您提到电池电压下降时、测量的位置是什么? 它是否来自 EVM 上的 BAT 引脚测试点? 您是否还连接了输入电源、或者此测试是否处于仅电池模式? 当您观察到由于系统负载导致的电池电压下降时、查看所有寄存器设置和状态也会很有帮助。  

    3) 3)如果您不打算使用 D+/D-检测、我建议通过设置 AUTO_DPDM_EN = 0 (REG02位0)来关闭 D+/D-检测。 您还可以在 REG02中禁用 Maxcharge 和 HVDCP、因为它们是通过 D+/D-执行的适配器握手。  

    4)根据提供的寄存器、需要注意两件事情。 由于电池电压几乎在4.2V 时充满电、因此器件处于充电周期的恒压部分。 在这部分充电过程中、您可以预期快速充电设置会降低充电电流。 其次、通过 REG02位4启用/禁用的输入电流优化器(ICO)显示为仍在进行中。 当 ICO 正在进行中时、电流限制自动为500mA 并且这个状态通过 REG13读取。  

    5) 5)根据器件在 IINDPM 中提供的寄存器值、这就是器件只能在500mA 下充电的原因。 根据 REG13状态、ICO 将输入电流限制设置为500mA。 首先、我将确认您的未知适配器实际上可以在高达3.25A 的电流下运行、然后您可以选择禁用 ICO。 禁用 ICO 后、实际输入电流限制将基于 REG00上的3.25A 设置。  

    此致、

    Garrett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Garrett

    感谢您的支持。

    我还有其他问题。

    我将 TI 提供的 EVM (BQ25895EVM-664)与我制造的电路板进行比较。

    我连接了相同的适配器(MAXCHARGER)和电池(18650)、但存在以下差异

    EVM:MAXCHARGER/HVDCP,VBUS:12.3V,充电器电流:1.45A

      

     2.我的主板:USB DCP、 VBUS:5.1V、充电器电流:350mA

      

    为什么电路板无法识别 MAXCHARGER?

    我应该回顾哪个部分?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:  

    MAXCHARGE/HVDCP 输入适配器的检测通过 BQ25895上的 D+/D-引脚完成。 我建议将您的电路板原理图和与 D+/D-引脚相关的接线与它们在 BQ25895EVM 上的实现方式进行比较。 BQ25895EVM 原理图位于 EVM 用户指南中、可通过 TI.com 下载该指南。 (https://www.ti.com/tool/BQ25895EVM-664)

    此致、

    Garrett