This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS628502-Q1:[zongmu] IFV 原理图审阅

Guru**** 2521470 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS628502-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1111262/tps628502-q1-zongmu-ifv-schematic-review

器件型号:TPS628502-Q1

您好、专家、

请帮助查看 TPS628502-Q1原理图和 PCB 布局。 很抱歉推送、但您今天是否可以反馈、因为客户明天会发光(我不知道为什么今天就给我...非常感谢。

BR、

ElecCheng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、电子

    原理图/布局正常。

    我唯一的问题是、如果器件用于满2A 电流、则功率耗散。

    我会将 VIN/GND 平面悬空在 IC 引脚上以改善热耗散。  

    谢谢、

    Stefano