This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63811:低电流替代产品

Guru**** 2579305 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS63811, TPS63901, TPS63810

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1107653/tps63811-lower-current-alternative

器件型号:TPS63811
主题中讨论的其他器件: TPS63901TPS63810

大家好、

我正在寻找 TPS63811的较低电流替代产品。
所需的最大电流为20mA、 必须在请求的范围内进行微调。

输入电压: 2.4V 至4.2V

输出电压: 从2、7V 到3、2V

输出电流范围:0至50mA

您会在这里推荐什么?

BR、
Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Stefan、  

    TPS63901如何?

    此致

    TAO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Tao、

    TPS63901 看起来不错、但客户需要总线可编程版本。

    在这里、我们最接近的选择是什么?

    BR、
    Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Stefan、  

    很抱歉、我没有得到您对"总线可编程"的看法。您能否分享详细信息?

    此致

    TAO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Tao、

    最初、他们对提供 I2C 接口的 TPS63811感兴趣。

    这也是他们想要的、但符合上面提到的规格。

    BR、
    Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Stefan、

    没错、TPS63901没有 I2C 功能。

    它是必须具有的功能吗?  I2C 的用途是什么?

    实际上、我们很少有这样的降压/升压转换器、而是 TPS63810和 TPS63811。

    Rrgards

    TAO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Tao、

    客户需要多个输出选项、因此需要 I2C。

    此外、还必须在低电流范围(50mA)内进行精细稳压。

    BR、
    Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Stefan、   

    明白了、TPS63901只能通过 SEL 引脚的不同状态获得两个输出选项。这是可以接受的吗?

    此致

    TAO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Tao、

    恐怕不是。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Stefan、  

    好的、恐怕 TPS63811现在是最合适的器件。

    此致

    TAO