请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM3444 主题中讨论的其他器件: TPS92074
回答为什么 LM3444 V BUCK 最小值计算使用 sin (θ)、第20页、公式28:
目前、在非 LED 负载、降压 PFC 应用中、这是一种可保持可接受 THD 和 PFC 的通用输出电压
电平是在每个线路周期保持50%传导角的电平。 请参阅 TI 应用报告功率因数
使用降压拓扑(SLUP264)的实际校正、这相当于90 VDC、最小为90 VAC
输入。 对于 LED 驱动器解决方案、如果目标只是功率因数≥0.9、则可以遵循此规则。 目标是的
此外、THD 小于20%、则必须遵循更严格的要求。 通常、使用 LED 堆栈进行设计
超过45V 的电压很难实现低于20%的 THD。 对于这些解决方案、应采用降压/升压拓扑
以便电路能够从低于 LED 堆叠电压的线路中汲取电流。
TPS92074数据表第13页、第二段