This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 请推荐合适的电子保险丝器件

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25947

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1109214/please-recommend-proper-efuse-devices

主题中讨论的其他器件:TPS25947

我正在搜索合适的电子保险丝器件。

输入功率为12V。 电路板内部和电路板外部可调节各种直流电压。

我认为 需要两种类型的电子保险丝。  

一个用于12V 输入/13A 最大电流。它需要 OVP 和负输入保护功能。

另一个用于5V 输出/15A 最大电流。它需要负输出保护和短路输出保护功能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yoonsun、

    感谢您的联系。 您能为应用和终端设备详细信息提供帮助吗?

    高达多少电压您需要负输入保护?

    是13A/15A 连续电流还是某个峰值瞬态?

    此致

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kunal、

    13A/15A 不是连续电流。 但是、我不确定连续电流将是多少安培。

    针对12V 输入的负输入保护意味着反向输入极性保护。

    对于5V 输出、我不确定是否需要电子保险丝。 5V 是另一个电路板的电源。

    此致、  

    Yoonsun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yoonsun、

    请查看 TPS25947。 它具有您所需的所有功能。 对于更大的电流、我们可以并联器件。

    此致

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    电源树已更改。 输入12V 通过我的板提供给另一个板。 无需调节5V 电压。

    1>TPS259472L  

    能否将 TPS259472L 器件  与 PG 引脚并联? 在数据表图9-18中、似乎只有 TPS259470x 可以并联。

    2>是否可能并联三个器件?

    此致、

    Yoonsun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yoonsun、

    1.是的、您可以并行连接 TPS259472。 您可以将一个器件的 PG 连接到另一个器件的 EN。

    2.是的、您可以并行使用三个器件。

    此致

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kunal、

    我计划将两个 TPS259472并联用于电路板、并  将一个 TPS259472并联用于另一个电路板。

    我附加了块 Diagam。

    是否推荐更好的配置?

    此致、

    Yoonsun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yoonsun、

    这看起来不错。

    此致

    Kunal Goel