This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] REF6025:SS 引脚连接可实现最大电流

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: REF6025
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1108054/ref6025-ss-pin-connection-for-maximum-current

器件型号:REF6025

您好!

我希望使用 REF6025、并通过查看 SS 引脚来更大限度地提高电流。

  1. 在引脚配置和功能部分、显示"连接到 Vin 引脚以实现最高电流限制"、这是否是在两者之间没有电阻器的情况下将 SS 短接连接到 Vin?
  2. 在第7.5节"电气特性"中、显示短路电流 SS =开路;10.5mA。
    1. 我们是否需要使引脚保持未连接/断开状态、或者我们是否将其连接到 VIN?
    2. 什么配置可使电流最大化?
  3. 从9.3.3上的公式可以看到、电阻越高、电流限制越大、这让我相信、开路比将其连接到 VIN 更好。

此外、查看引脚配置和功能部分、您会对 SS 引脚连接到的内容感到困惑。 它说将其连接到电阻器、但电阻器的另一侧也连接了什么? 我看到、在数据表中所示的基准上、它通常是接地的、但唯一提到的是 VIN 引脚、而不是接地。 我最初的想法是将电阻器从 SS 连接到 VIN、但我认为它应该通过查看基准将电阻器从 SS 连接到 GND。

此致、

Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Luke  

    感谢您提出问题。  我 将更详细地研究它、并在几天内通过电子邮件回复您。  

    此致

    Trailokya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Trailokya、

    是否有任何更新?

    此致、

    Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Luke  

    我将通过邮件传达结果。  

    此致  

    Trailokya  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Luke

     

    当您将 SS 引脚短接至 GND (或将0欧姆电阻连接至 GND)时、短路电流将最小。 随着 SS 和 GND 之间的电阻器值增大、它将开始增大。

    当您打开 SS 引脚或将其连接到 VDD 时、短路电流将达到最大值(在这两种情况下都是相同的)。  建议将其连接到 VDD、而不是使其保持悬空以获得最大短路电流。  

    此致

    Trailokya