This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25616:BQ25616问题

Guru**** 2390755 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25616

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1108894/bq25616-questions-for-bq25616

器件型号:BQ25616

大家好、

我的客户对 BQ25616的使用有一些疑问、请参阅下面的问题。

这 两个参数之间的关系是什么?

客户担心、如果 K 值为715 (Axohm)、那么快速充电电流调节精度是否会因 K 值接近最大值或最小值而变化? 因为这可能会影响最大充电电流设置。  

2.从数据表第19页、如何始终将其设置为"由 ILIM 引脚设置"。如何连接 D+/D-以实现这一点?

3.从数据表中提到 VBUS 在无电池的情况下上升、我的客户担心、如果 VBAT (4V)已连接、充电器何时开始充电会怎样? 充电器看起来是在升压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有关问题3的其他信息、CE 引脚始终对地短路、 并且移除了外部 ACFET。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    d/s 上显示的 Kichg 规格变化约为+/-5.6%。

    d/s 上显示的快速充电精度@ Richg=1100欧姆的变化约为+/-16%、

    d/s 上显示的快速充电精度@ Richg=562 Ω 的变化范围约为+/-6%、

    d/s 上显示的快速充电精度@ Richg=372 Ω 的变化范围约为-6%-+4%。

    Kichg 不能指示快速充电电流精度。

    当 D+/D-引脚断开时、输入电流限制由 ILIM 引脚设置。

    根据9.3.1 d/s 上的上电复位(POR)、当 VVBUS 升至 VVBUS_UVLOZ 以上或 VBAT 升至 VBAT_UVLOZ 以上时、睡眠比较器、电池电量耗尽比较器和 BATFET 驱动器被激活。

    参考9.3.3 d/s 上电时的输入源、充电器在步骤6中开始充电。 上电转换器、请参阅第9.3.3.6节。 请参阅图10-3。 针对相关波形在充电被启用时加电。

    非常感谢、

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ning、

    感谢您的意见。

    客户有以下问题

    如果这些不相关、则 Kich 按照 Eq1进行设置、但 Kich 的容差为639~715。 我们是否需要考虑这一点? 最大 ichg 设置为0.83A。 要获得 Richg、应该应用什么 Kichg?

    2.客户的电池组没有电量监测计,如果由于 JEITA 规范要求 ichg 的电池不能高于0.83A。 但 Eq1的计算值为1A。 我们是否需要将 ichg 更改为0.83A 以符合 JEITA 标准?

    3.您能否分享一些关于睡眠模式的说明? 我无法从数据表中找到它。 在睡眠模式下、BQ25616会有什么行为?

    谢谢、

    Oliver

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Oliver、

    我们正在着手进行这项工作、并将返回给您。

    谢谢、

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Oliver、

     ICHG=KICHG/RICHG、KICHG 典型值(677)决定了典型的 ICHG 值。 有关 快速充电精度、请参阅 d/s 上列出的快速充电精度规格  通常、在较高的快速充电电流设置下、精度会提高。

    2. 根据9.3.7.4.1充电模式期间 JEITA 指南合规性(BQ25616J)、 低温(T1-T2)、根据 JEITA 标准 、充电电流自动降低至 ICHG 的20%(正常温度)、如果 温度低于 T1、控制器将暂停充电。  图9-6. JEITA 曲线(BQ25616J)显示了详细信息。  

    睡眠模式参见以下内容

    在降压模式下、如果 VVBUS < VBAT + VSLEEPZ

    在升压模式下、如果 VVBUS > VBAT + VSLEEPZ

    在睡眠模式下、REGN LDO 关闭。 电池为系统加电。

     

    谢谢、  

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ning、

    如果我们使用的是典型值、那么最大值和最小值与不考虑的典型值之间的差值是多少?  

    2.客户正在使用 BQ25616非 J 版本。 根据您提到的行为、充电电流受到实际室温的影响、不再是正常工作温度电流。 我的理解是否正确?

    关于睡眠模式、充电器似乎不会进行任何开关、电池将通过 BATFET 为系统供电、这是正确的吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Oliver、

    我们将在下一个工作日再次与您进行讨论。

    谢谢、

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Oliver、

    1.  KICHG 最小值/最大值与 快速充电精度没有直接关系。 有关 快速充电精度、 请参阅 d/s 上列出的快速充电精度规格  通常、在较高的快速充电电流设置下、精度会提高。

    3.是的。

    谢谢、

    宁。