This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5160A:LM5160A 符合24V/5V 输入电压

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5160A, LM5160

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1110844/lm5160a-lm5160a-meet-24v-5v-vin

器件型号:LM5160A
主题中讨论的其他器件: LM5160
  • 客户使用 LM5160A 时需要与24V/5V 输入兼容、以满足终端客户的电压要求。

  • 当它们使用24V 输入电压,时、LM5160可以正常工作;但当输入电压为5V 时、它们不需要 LM5160A 工作电压,5V 输入电压来连接 LM5160A 输出电压的二极管阴极(可在下图中找到) .BTW,无论输入电压是24V 还是5V,LM5160A 在 PCBA 中。他们想知道 LM5160A 是否可以这样工作?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ning、

    可以在 EN 引脚上对系统 UVLO 进行编程、24V 变化的最小值是多少?  

    最好将 R7从18.2K 更改为大约15K、以在11.4V 下启用、在8.2V 下禁用

    B R
    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    感谢您的支持。   24V 变化的最小值为20-22V。

    我将讨论客户、并根据您的解决方案进行测试。

    谢谢