This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC3525A:UC3525A

Guru**** 2503505 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1110611/uc3525a-uc3525a

器件型号:UC3525A

您好!
我将设计一个用于充电站的半桥。 我将在半桥中使用 UC3525 IC。 使用这些 IC 时、是否应根据连续导通模式或非连续导通模式进行计算?
谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    不需要、对于 CCM 或 DCM 半桥、UC3525的配置是相同的。

    Yon 只需根据 CCM/DCM 模式计算半桥功率级的参数。

    此致、

    Teng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    感谢您的回答。 我将使用 IR2110 IC 来增加来自 UC3525 IC 的电流。 CCM/DCM 是否有配置变化? 如果是、我应该使用哪种模式?
    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我不知道您的应用、但对于大多数应用、将使用 CCM。

    谢谢。