This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答]硬件和固件保护之间有何区别?

Guru**** 2487425 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1111094/faq-what-are-the-differences-between-the-hardware-and-firmware-protections

主题中讨论的其他器件:BQ40Z50

固件保护

BQ40Z50提供多种保护功能、可针对终端应用进行配置。 第一级保护基于固件、例如电池欠压(CUV)、充电过流(OCC)、过热充电(OTC)等。这些保护在1秒的计时间隔内运行。 这意味着任何保护延迟时间都可以增加1秒。

例如,如果我们将 OCC1保护设置为3秒以禁用 CFET,则在最坏的情况下,监测计可能需要将近4秒的时间。

硬件保护

BQ40Z50还具有更快的硬件级保护功能、可防止不同的短路情况对电池或系统造成损坏。 硬件保护均基于电流、例如放电过流(OCD)和充电短路(SCC)。

硬件保护在电流感测引脚、SRN 和 SRP 上使用预设的比较器电压阈值来确定故障。 应该注意的是、根据 AFE 阈值和延迟设置编程的值将增加 tDETECT 时间、在设置硬件阈值时、尤其是放电短路(SCD)延迟时、应考虑到这个时间。

例如、如果在应用中使用1m Ω 电阻器、则将 SCD1阈值设置为33.3A、延迟时间设置为500us、并将 SCD2设置为55.5A、延迟时间为250us。

设置:AFE:AFE 保护控制[RSNS]= 0

设置:AFE:AFE 保护控制[SCDDx2]= 0

tDETECT = 160us

SCD1延迟设置= 0x05 = 305us + tDETECT = 465us +/-31us

SCD2延迟设置= 0x03 = 92us + tDETECT = 252us +/- 9us

使用1m Ω 电阻时、SCD1阈值= 0x01 = 33.3mV = 33.3A

使用1m Ω 电阻时、SCD2阈值= 0x03 = 55.5mV = 55.5A

来自 R2 TRM 的 SCD1、2阈值:

SCD1、2的设置示例:

电源培训视频:https://training.ti.com/search-catalog/field_language/ZH-CN?keywords=%E7%94%B5%E6%BA%90%E7%AE%A1%E7%90%86&start%5Bdate%5D=&end%5Bdate%5D=

电源培训小程序码

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您对上述主题有任何相关问题、请使用"+提出相关问题"按钮创建新帖子。