This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61288:TI 解决方案建议

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61178

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1110971/tps61288-ti-solution-suggestion

器件型号:TPS61288
主题中讨论的其他器件:TPS61178

尊敬的团队:

请推荐合适的解决方案来替代 SY7315 (矽力)、谢谢。  

 具有高/低侧 mos/真正关断功能的 SY7315升压。

非常感谢。

Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、

    客户的应用输入电压范围、输出电压和负载电流是多少? 客户是否需要真正的关断功能? 如果是、TPs61178和 TPS61378可以满足此要求、但其输入电流限制小于15A。

    此致、

    俞宗怡