This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD90160:UCD90160不会通过命令行工具进行编程。

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD90160

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1111028/ucd90160-ucd90160-wont-program-via-the-command-line-tool

器件型号:UCD90160

抱歉、我们刚刚回到这个、因为我们有一个板旋转。  我们使用 UCD90160更新了该引脚的电路板。

即使脚本运行程序和完整版本运行,命令行编程仍然不起作用。

融合工具报告以下地址

   

这是其他人询问的 UCD 文件的副本。

e2e.ti.com/.../BPC_5F00_UCD3.1_5F00_UCD90160_5F00_Addr104_5F00_wWDOG.xml

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是来自 cmd 行的错误(以管理员身份运行)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不确定是否可以读取该图像...它说...

    "FisionConfigWriter:找不到符合您设备条件的设备;验证没有其他基于 SAA 的工具正在运行

    FusionConfigWriter:由于错误而存在"

    我确实验证没有其他工具正在运行

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    您的 GUI 版本是什么?

    此致

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    也找到了此命令...  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    您的文件和 Fusion 版本都很好。

    运行命令行工具时是否关闭 Fusion GUI?

    是否在重新启动电路板后重试?  

    此致

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    GUI 已关闭。 我已通过多种不同的方法进行下电上电。 我甚至已断开/重新连接 USB 适配器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    这很奇怪。

    我使用相同的 Fusion GUI 测试了您的文件、但未发现任何问题。

    我建议卸载7.6.1版 GUI 并安装此 Fusion- GUI 7.7.8 [BETA] 版本。

    此致

    Yihe