This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78PL116:FCC 路至高电平

Guru**** 2535150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1110849/bq78pl116-fcc-way-to-high

器件型号:BQ78PL116

您好!

我使用41Ah 的电池组(16s13p)。 但 FCC 跳至95Ah 以上。 我的所有10节电池都出现了此问题。

此错误会导致错误的 SOC、即使在电池电量耗尽时也不会下降到50%以下。

我附加了软件包的导出文件:

e2e.ti.com/.../Nach-Vollladung_5F00_30Prozent-entladen.csv

请帮助我解决此问题。

此致、

Martin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Martin、

    由于该器件的使用年限、我们的支持能力有限、因此它主要用于已投入生产的旧工程。

    您是否可以从所执行的测试中共享日志文件?

    此致、

    Wyatt Keller