This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24800:PMON 增益精度将通过更改 REG 0x3B[9]和 REG 0x3B[13:12]而改变?

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1110928/bq24800-pmon-gain-accuracy-will-change-by-changing-reg-0x3b-9-and-reg-0x3b-13-12

器件型号:BQ24800

大家好、  

表1按设置显示了 PMON 输出电流增益、因此如果它们更改 REG 0x3B[9]和0x3B[13:12]、增益精度将如何变化?

此致、NY

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、NY、

    根据表1、REG 0x3B[9]和 REG 0x3B[13:12]上的寄存器设置仅影响 APMON 系数。 这不会影响 PMON 精度。 可以根据 PMON 公式进行进一步分析。

    此致、

    Adriana Gonzalez Vega