This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25066A:用于输入保护的12Vin/300A 应用

Guru**** 2530510 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25066A, TPS25985

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1125700/lm25066a-12vin-300a-application-for-input-protection

器件型号:LM25066A
主题中讨论的其他器件: TPS25985

尊敬的团队:

我正在寻找适用于12Vin/300A 应用的热插拔解决方案、并从网站上找到 LM25066A。

我们是否为12Vin/300A 推荐了解决方案? 如果我们有参考设计(原理图)、这将很有帮助。

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    对于300A 应用、我们建议并联使用 TPS25985电子保险丝。 请查看数据表并告知我们

    此致

    Rakesh