This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54140A:可在2MHz 下进行#39;t 仿真

Guru**** 2813875 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1125826/tps54140a-can-t-simulate-at-2mhz

器件型号:TPS54140A

您好!

我在 Webench 上无法达到所需的仿真频率。

我尝试将16V 降压至6V @1A、但开关频率上限为1.321MHz。

限制该开关频率的可能因素是什么?如何提高该频率?

谢谢、

Snir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Snir、

    感谢您提高对该问题的认识。 我认为这是由于 Webench 团队提供的数据存在问题、但我将对此进行检查。 您能否检查 TINA/PSPICE 模型的仿真并查看是否存在任何问题?

    此致、

    Richard